This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:内部集线器

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786922/tusb7340-internal-hub

器件型号:TUSB7340

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TUSB7340是否具有内部集线器?

我的意思是从方框图中可以看到集线器后面有一个4端口 USB、实际上我们不喜欢 USB 2.0是从 USB 集线器传输、因为这会导致带宽问题。

我弄错了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB7430具有内部 USB 集线器、但 USB 连接取决于多种因素。 您为何关注 USB 2.0? 您正在连接哪些下游器件? 它们是否支持 USB 3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。