This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的原理图审阅

Guru**** 2949550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787254/tusb8041-schematic-review-for-tusb8041

器件型号:TUSB8041

各位专家:

我们的客户希望在其项目中使用我们的 TUSB8041、您能帮助查看随附的原理图以查看是否存在任何问题吗?

非常感谢!e2e.ti.com/.../TUSB8041_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    我将查看此原理图、并在明天返回给您。 同时、请参阅下面链接的文档以帮助查看原理图。

    www.ti.com/.../slla410.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    原理图上的一些注释。

    • USB_Vbus 仅 kΩ±kΩ±10K 电阻器拉低、该引脚必须通过一个90.9k Ω 1%电阻器连接到 VBUS、并通过一个10k Ω 1%电阻器从信号接地。 这使集线器能够以正确的方式工作。
    • 对于 I2C 模式、SMBUSz/SS_SUSPEND 应被拉至高电平。 请仔细检查到外部 EEPROM、特别是 I2C 上拉电阻器的连接。
    • 由于 FULLPWRMGMT 被拉至高电平、 因此 PWRCTLx/BATENx 上拉电阻 器应该被移除。  如果未使用下行端口、则保持未连接状态。
    • kΩ OVERCURx:如果未使用下行端口、则使用4.7k Ω 上拉电阻器将引脚上拉至 VD33。 USB-IF 合规性需要过流报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。