This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1 GUI 评估问题

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814509/tic12400-q1-tic12400-q1-evaluation-questions-with-gui

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、团队、

我的客户在使用 GUI 评估 EVM 时有两个问题、可能需要您的帮助。

1. GUI 只能在芯片设置为轮询模式时识别矩阵,但无法在连续模式下识别矩阵。

Matrix 是否仅支持轮询模式?

配置矩阵时、我们只能配置上升/下降/双边沿的 IN10~in15中断、但无法检测 IN10~IN4、这是否正常?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    1. GUI 只能在芯片设置为轮询模式时识别矩阵,但无法在连续模式下识别矩阵。

    Matrix 是否仅支持轮询模式

    TIC12400-Q1器件只能在芯片处于轮询模式时识别矩阵。


     

    配置矩阵时、我们只能配置上升/下降/双边沿的 IN10~in15中断、但无法检测 IN10~IN4、这是否正常?


    根据矩阵大小(4x4,5 x5,6x6),只能 使用 IN10~in15中断上升/下降/双边沿。   您将无法在编号较低的通道 IN4-IN9上进行检测。  IN4-IN9输入 将启用灌电流、然后湿性电流 将从 IN10-in15中获得。  由于 IN4-IN9电流阱已启用、 因此检测该节点毫无意义、因为无论开关状态如何、它始终是低电压。


     


     

    谢谢、

    Adam