This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300EVM:TPD6S300EVM 设计数据

Guru**** 2896370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD6S300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786431/tpd6s300evm-tpd6s300evm-design-data

器件型号:TPD6S300EVM
主题中讨论的其他器件:TPD6S300

大家好、

 我的客户想要询问 TPD6S300的原理图(可能是 DSN)和布局符号(LEGO)数据。 您是否会帮助共享 TPD6S300EVM 的数据以供其参考? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、器件专家将尽快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    您可以在 TI 网站中下载 EVM 文档文件。 我们只有 Altium 设计版本 SCH 和 PCB 布局文件、我们不使用 allego 软件。 客户是否可以获得此项服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    对此有任何反馈?如果没有,我将解决问题,谢谢!