This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1线协议和 HDQ 协议之间的接口、是否可行?

Guru**** 2005515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814907/interface-between-the-1-wire-protocol-and-hdq-protocol-is-it-possible

您好德州仪器。

是否可以在仅使用1线通信协议的器件和使用 HDQ 通信协议的器件之间执行通信集成?
这两种协议是否以任何方式相互兼容?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    HDQ 是一种单线协议。 当然、有许多类型的单线协议、因此在不了解您的器件的情况下、我们无法说它是否兼容。 以下是解释 HDQ 的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slua408a/slua408a.pdf

    此致、

    Matt