This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:TS3USBA225:来自 U7 PIN8和引脚10的 TS3USBA225RUTR 加上20-20kHz、100mV 扫描信号、PIN6和引脚12具有高达30%的极高失真。

Guru**** 2533730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786585/ts3usba225-ts3usba225-ts3usba225rutr-from-u7-pin8-and-pin10-plus-20-20khz-100mv-sweep-signal-pin6-and-pin12-have-very-high-distortion-up-to-30

器件型号:TS3USBA225

插入 Line in 时、图1接地。            
Q2 S 和 D 极是导电的。            
芯片 U7引脚3 VCC 连接电池电压3.7V。       

同时、引脚11 SEL1也通过电阻 R16升高。            

VBUS 被挂起、因此 U7引脚7 SEL2为低电平。 U7切换到音频模式。
根据 U7 PIN8和引脚10 + 20-20kHz、100mV 扫描信号、引脚6和引脚12具有高达30%的极高失真度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R4/R2可能过高、能否先尝试600欧姆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们用 tgis 的方式对其进行了测试、但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试了2个有缺陷的产品、并将 R2 R4替换为600欧姆。 无法改善失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试了2个有缺陷的产品、并将 R2 R4替换为600欧姆。 无法改善失真。 还有其他有关外设电路的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否捕获输入和输出波形? 如何获得30%的 THD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 U7 PIN8和引脚10 + 20-20kHz、100mV 扫描信号、引脚6和引脚12具有高达30%的极高失真度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AP 测试。当 IC 通电时、使用3.7V。使 SEL2处于低电平、将 SEL1从低电平更改为高电平。 向引脚8和引脚10添加1KHz、100mV 信号、R 和 L 处的 THD+N 接近30%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有要测试的板。 您可以尝试 VCC=3.3V 吗?