This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:从 LVDS 到1.8V RGB 的解串器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813791/ds90c385a-deserializer-from-lvds-to-1-8v-rgb

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS822

大家好、

我的客户从 DS90C385A 寻找解串器(LVDS 至1.8V RGB)。

是否有适合这种情况的器件?

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我相信他们可以使用 SN65LVDS822。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    SN65LVDS822似乎其最大时钟频率为54MHz、而 DS90C385A 可实现87.5MHz。

    是否有任何其他解串器可实现87.5MHz 时钟频率以防止限制发送器侧的性能?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我知道的。 我相信 SN65LVDS822是我们拥有的唯一 LVDS 至1.8V RGB 解串器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    注意到。

    3V 解串器呢?

    哪款器件是最佳的?

    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    您的客户尝试实现的分辨率/频率是多少? 请注意、如果您需要3.3V 解串器、还需要3.3V 串行器。  

    此致、

    I.K.