This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:检测到丢失锁定后、TVP5150AM 重新启动

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811902/tvp5150am1-tvp5150am-restart-after-lost-lock-detection

器件型号:TVP5150AM1

尊敬的支持团队:

我的客户有以下问题:在特定的低温周期中、他通过监控状态寄存器1遇到失锁;

检测完成后、他强制重新启动、在操作控制模式寄存器中设置断电。 在有限(但几秒)的时间内、映像仍会受到影响、器件会锁定、情况会恢复。

这是正确的方法吗? 有没有建议以更快的方式强制重启?

请告诉我您的想法。

谢谢


BR


Nicola Cellurale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    TVP5150AM1初始化和启动过程在以下链接指南中进行了介绍

    www.ti.com/.../slea021.pdf

    www.ti.com/.../slea102.pdf

    但恐怕重启速度不能再快了。

    另一种方法是客户选择工业温度级器件、而不是商用器件、但这种硬件迁移可能会增加最终产品的价格。

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvesolin:

    感谢您的反馈。 我不太清楚是在 操作控制模式寄存器中设置断电还是执行软件复位、您能澄清一下吗?

    谢谢

    BR


    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法测试该问题、也无法在低温工作条件下充分体验 TVP51xx 的行为。 因此,我无法得出哪种方法更快,哪种方法将是更好的解决办法。 我建议客户测试哪种方法更好。

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件温度超出工作范围、则无法保证器件正常工作。 建议将器件保持在硬复位(物理复位引脚复位)状态、直到处于正确的温度范围内。 一旦温度有效、可将 resetb 引脚取消置位。

    使用 I2C 接口对器件进行复位可能不够、因为不能保证 I2C 在工作温度范围之外运行。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的反馈、但为什么您谈论的是工作范围之外的问题? 我的客户尊重建议的工作温度条件、特别是在低温条件下(在推荐范围内)、他遇到了这个问题...

    这表明仍存在不明确的问题:在检测到丢失锁定后、建议执行什么程序来重新启动器件?

    感谢您的支持

    此致


    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让人困惑... 从阅读有关使用工业温度范围器件的其他响应时、我想到器件在其工作范围之外运行。

    如果器件处于其工作范围内、则在发生失锁时无需执行任何操作。 TVP 将重新锁定到有效信号。

    如果 TVP 锁定松动、则表示信号本身在某种程度上损坏、因此 TVP 无法锁定。

    客户能否使用示波器检查器件输入引脚上的信号、以确保馈入 TVP 的信号没有损坏?

    他们检查了哪个锁定位? "丢失锁定"位是"粘滞"位、即使在有效信号被锁定时也将保留其设置、因此应通过读取它来将其清除。

    当处于有问题状态时、客户可以检查位1、2和3吗? 这些将返回视频锁定的瞬时状态。

    BR、

    Steve