This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:回波损耗

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814063/sn55lvcp22-sp-return-loss

器件型号:SN55LVCP22-SP
主题中讨论的其他器件:SN55LVCP22

大家好、团队、

客户请求此部件的退货损失。 请帮助提供数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    这不是 LVDS 规格的通用参数。  我将查看是否有可用数据并回复您。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    我没有找到有关在这些器件上测试回波损耗的任何信息。

    此外、该 LVDS 输入的回波损耗主要受外部100 Ω 终端匹配的限制、该匹配需要放置在电路板上的器件附近。  SN55LVCP22具有需要外部终端的高阻抗输入。  与外部匹配相比、高阻抗对回波损耗的影响最小。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水