This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I USB 集线器设计

Guru**** 2543970 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814713/tusb4041i-q1-tusb4041i-usb-hub-design

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

我们设计了 TI 在设计中提供的基于 TUSB4041I 的 USB 集线器,但它不起作用。 它需要任何软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多信息吗? 您使用了什么设计? 您是否有我可以查看的原理图? 它不需要任何软件、但就配置而言、有许多方法可以配置 TUSB4041、包括引脚束带、i2c、i2c EEPROM 或 SMBus。

    请告诉我这些器件中的哪些正在使用、以及您的预期应用是什么。

    最棒的
    Gerasimos