This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261能否支持 USB2.0至 SATA 桥接器?

Guru**** 2758105 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814555/tusb9261-can-tusb9261-support-usb2-0-to-sata-bridge

器件型号:TUSB9261

大家好、

   TUSB9261能否支持 USB2.0至 SATA 桥接器?  

如果是、与 USB3.0至 SATA 桥接器的设计相比、性能和 SCH 有何不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261可用作 USB 2.0至 SATA 桥接器。 仅使用 USB 2.0接口时、传输速度应更低。 Sch 应与未连接的 SSTX 和 SSRX 类似。