This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:高速信号通道配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813357/hd3ss214-highspeed-signal-lane-configuration

器件型号:HD3SS214

您好!

我正在使用 HD3SS214开关 IC 制作4x4 DP 1.4软件。 我想按照下图配置高速信号通道(此配置与 HD3SS214开关 IC 的端口 B 相同)。 遗憾的是、我 找不到任何有关此配置的文档、因此我很困惑该配置能否正常工作? 如果您知道这一点、可以回答我的问题吗? 我期待收到你的回复。

谢谢、此致、

Buu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用的用途是什么? 信号极性交换两次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我交换了极性信号、因为我希望简化布局。 那么、这两次交换是否等于非交换?

    Buu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能等于非交换、但在两个214个开关上会有一些损耗。

    您可能只需要在输出端使用转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    Buu