This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:推荐的替代器件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814504/tusb4020bi-recommended-alternative-parts

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

大家好、

我的客户考虑使用 TUSB4020BI 、但产品文件夹显示以下内容。


http://www.ti.com/product/TUSB4020BI?keyMatch=TUSB4020BI&tisearch=Search-EN-Everything

与用于 USB2.0双端口集线器的 TUSB4020BI 相比、它是否显示推荐使用 TUSB8020B 器件?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 TUSB4020BI 是 TI 针对 USB2.0 2端口集线器应用的解决方案。 对于希望升级到 USB 3.0 2端口集线器解决方案的客户而言、这是一个建议。