This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PRST 永远不会升高

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807870/xio2001-prst-never-go-high

器件型号:XIO2001

您好!

 

我的客户遇到了一个问题、PRST 在 GRST 断言后永远不会升高。
他们确认了以下内容。

 

1.所有1.5V、3.3V 和 PCIR 电源轨在 GRST 失效前都足够稳定。

2.在 PERST 失效前 REFCLK 的时钟频率超过100次使用

3.在 Perst 解砂之前,GRST 在100ms 内失效

 

他们应该检查什么以确保发生什么情况?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    为了澄清这一点、客户是否试图在其系统中取消 PERST#的置位、以使其变为高电平、但它仍然保持低电平? 有多少设备显示了此问题? 他们能否分享上电序列的示波器屏幕截图?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    问题是、在 GRST/PERST 失效后、PRST (非 PERST)不会变为高电平。
    他们已经制作了两个板、并且可以在两个板上看到相同的问题。
    我将用单独的邮件发送他们的电源序列。 请检查一下吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记更新此主题、但此问题目前正在通过电子邮件处理。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我们发现这只是由于 PCIe TX 和 RX 信号的线路错误连接。
    感谢您的支持。

    此致、
    OBA