This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:LCR 寄存器的初始值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814201/tl16c752d-initial-value-of-lcr-register

器件型号:TL16C752D

您好!  

我的客户对 TL16C752D 有疑问。

[问题]

我的客户将 TL16C752B 替换为 TL16C752D。
但是、通信效果不好。
(它们在与 TL16C752B 相同的设置中使用 TL16C752D、但没有等效的结果。
他们确认他们符合时间要求。)

它们在设置之前读回 TL16C752D 的寄存​​器、并获得以下值。
LCR (加:011)= 0x03
但是、当我检查 D/S P29表7 TL16C752D 内部寄存器时、我认为 LCR 的初始值为0x1D。
这是什么意思?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    客户是否切换了 RESET 引脚或将其保持悬空? 器件应在 LCR 中读取0x1D。 如果您看不到这种情况、我的第一个想法是地址不正确或设备损坏。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    好的、我会向我的客户确认。

    此致、

    Kaede Kudo