This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS 时钟(DS280DF810EVM)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813701/ds280df810-prbs-clk-ds280df810evm

器件型号:DS280DF810

你好!

我们有一个 DS280DF810EVM 调试板。

是否可以使用施加到 Rx0输入的外部脉冲发生器合成同步频率、以获得传输速率为28.78125、25.78125、10.3125Gbps 和 PRBS 31的 Tx0通道输出端的测试数据?

2.连接方案的拓扑应该是什么?

对于这些传输速率、外部脉冲发生器的频率应该是多少?

此致、Dmitry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给合适的人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用施加到 Rx0输入的外部脉冲发生器合成同步频率、以获得传输速率为28.78125、25.78125、10.3125Gbps 和 PRBS 31的 Tx0通道输出端的测试数据?

    是的。 用户只需提供一个1010时钟输入信号、该信号是已编程 CDR 速率的倍数。 基准输入信号数据速率可低至16分频。

    2.连接方案的拓扑应该是什么?

    无需特殊拓扑。 只需要一个到被测通道的时钟输入信号。 然后、用户需要在此通道上启用 PRBS 发生器输出。

    对于这些传输速率、外部脉冲发生器的频率应该是多少?

    如果被测通道上的 CDR 速率设置为25.78125Gbps、则参考时钟输入信号频率可能低至32分频。 这对应于402.832031MHz。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师