This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:是否有重定时器布局指南?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813969/ds110df1610-does-there-have-layout-guide-for-retimer

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

您好,

   客户有如下问题。

   剂量是否有 ds110df1610的布局指南?

   2.如果差分输出 PCB 布线长度超过5英寸、是否存在问题?

     差分输出的驱动能力是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

       感谢您的回复。 我的客户 非常紧急、PCB 正等待回答此问题。

    您能帮您回答以下 问题。 谢谢

     1.客户已将光绘文件发送给 PCB 制造商,PCB 供应商让客户检查差动输出迹线长度,

      现在、差分输出 PCB 迹线接近5英寸、对吧?

     2.  差动输出的驱动能力是多少?  

     您能就 PCB 布局提供一些建议吗?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的输入。

       剂量是否有 ds110df1610的布局指南

    有关适用的高速布局指南、请参阅 DS125DF1610数据表的第10节

       2.如果差分输出 PCB 布线长度超过5英寸、是否存在问题?

    没有预期的问题

         差分输出的驱动能力是多少?

    DS110DF1610实现了 TX FIR 均衡、最高可施加12dB 的升压。 此外、输出振幅是可配置的

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师