This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:参考电路和 EVM

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787314/tmds442-reference-circuit-and-evm

器件型号:TMDS442

您好、先生、

您是否有 TMDS442参考电路、BOM 和 EVM 可与客户共享?

此外,TMDS442是否可以支持 2048*2048分辨率的 DVI-D 双链路?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率是多少? tms442可支持高达2.25Gbps 的数据速率。
    这是一个旧器件、我们再也找不到 EVM 了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我尝试按如下方式进行计算、因此支持它应该没有问题、对吧?

    2048*2048*24*60=6.034G

    6LANS、1G /PRE LAN

     

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它应该起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    明白了、谢谢。
    您是否有要与我们分享的原理图?

    非常感谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这是一个旧器件、我们不再有 EVM