This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:PHY 上的 TXEN 引脚何时响应来自 RJ45和变压器的输入信号?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813301/dp83822h-when-would-txen-pin-on-phy-respond-to-input-signal-from-rj45-and-transformer

器件型号:DP83822H

你(们)好

我尝试使用两个 dp83822h 将信号数据包从 NIC 传输到 iceAMIC110 EVM。 EVM 作为 EtherCAT 从器件运行。 使用示波器测量来自 TXEN 引脚的信号。

TXEN 只能在网络传输 EtherCAT 协议时通过上拉电阻器进行响应。 对于其他以太网信号、 来自 RJ45和变压器的输入不会导致 TXEN 上的上拉。 我假设只有在成功建立通信时才能上拉该引脚。 我是对的吗?

此致

Orient

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好东方、

    感谢您通过 E2E 进行交流。 我们团队的某个人将在下周早些时候与您联系。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX_EN 引脚是输入引脚。 这是从您的 MAC 驱动的。

    我猜是处理器不响应 EtherCAT 帧以外的信号。

    在 RJ45 (MDI、电缆侧)上接收到的信息将通过 RX 数据引脚和 RX_DV 从 PHY 传出。  

    这是您遇到的处理器/MAC 问题。