您好,
我们已使用4.7K 欧姆的上拉电阻器将 EN 连接到3.3V、 并将 vref2直接连接到3.3V、始终启用3.3V。
VREF1连接到1.8V、可根据需要加电和断电。
我在论坛中了解到、此设计不可靠。
是否有任何方法可以通过最少的更改来降低风险?
是否有芯片可以在不更改封装和设计的情况下替代它?
此致,
锂离子电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们已使用4.7K 欧姆的上拉电阻器将 EN 连接到3.3V、 并将 vref2直接连接到3.3V、始终启用3.3V。
VREF1连接到1.8V、可根据需要加电和断电。
我在论坛中了解到、此设计不可靠。
是否有任何方法可以通过最少的更改来降低风险?
是否有芯片可以在不更改封装和设计的情况下替代它?
此致,
锂离子电池
您好、Li、
"我们使用4.7K 欧姆的上拉电阻器将 EN 连接到3.3V、 并将 vref2直接连接到3.3V、始终启用3.3V。
VREF1连接到1.8V、可根据需要加电和断电。"
您认为该设计不可靠、这是正确的。 这里的问题是 Vref2和 Vref1之间的路径为低阻抗、因此您将看到电流从 Vref2流向 Vref1、没有任何限制(Vref2至 Vcc2上没有推荐的200k 电阻器)。
" 是否有任何方法可以通过最少的更改来降低风险?"
我需要查看原理图、看看是否有一个简单的解决方法。 您是否可以移除4.7K 电阻器并将使能引脚连接到 Vref1? 如果 Vref2在 Vref1之前一直打开、那么这个方法应该解决这个问题。
"是否有芯片可以在不更改封装和设计的情况下替代它?"
该器件具有独特的引脚排列、我不知道器件可能是引脚对引脚的替代产品。
谢谢、
-Bobby