This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:未重新计时

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813974/lmh0318-is-not-reclocking

器件型号:LMH0318

我有一个电缆均衡器来驱动 LMH0318。  进入电缆均衡器的信号是 SD-SDI、它以100R 差分电压输出、这正是 LMH0318所需的。

如果我观察 LMH0318的输出眼图、则会发现它比馈送到它的信号更差。  显然、它不能执行它所说的工作。  寄存器编程根据数据表和 SNLU183完成、我正在读回锁定状态、LOS 状态和数据速率。  数据速率被报告为0x20、这对于270Mbps 是正确的、锁定状态为0x58、因此它被锁定、LOS 被读取为0x02、这意味着输入1 (我正在使用的那个)有一个信号。

这是我的初始化:

raw318 (0xff、0x04、0x07);//选择通道寄存器
raw318 (0x16、0x25、0xff);//启用整个温度范围
raw318 (0x3E、0x00、0x80);//初始化 CDR 状态机控制
raw318 (0x55、0x02、0x02);//初始化 CDR 状态机控制
raw318 (0x6A、0x00、0xff);//初始化 CDR 状态机控制
raw318 (0x03、0x00、0xff);//设置 CTLE -这适用于10英寸 FR-4
raw318 (0x0A、0x0C、0x0C);//重置 CDR
raw318 (0x0A、0x00、0x0c);//释放 CDR 复位
raw318 (0x31、0x01、0x03);//启用 IN0->OUT0,关闭 OUT1
raw318 (0x2F、0x00、0xC0);//启用 SMPTE 模式。
raw318 (0x0A、0x0C、0x0C);//重置 CDR
raw318 (0x0A、0x00、0x0c);//释放 CDR 复位

通信由 i2c 完成、上面提到的状态寄存器正在进行适当的读回。  我还尝试了读取 HEO 和 VEO、但很感激这在 SD-SDI 中无效。

此致、

Simon Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您正在读取0x02 = 0x58这意味着器件已锁定、 我们必须  在输出端看到良好的眼图张开度。 但是、在75欧姆眼图张开不良且器件锁定的情况下、这意味着可能存在较差的回波损耗。

    1)。 您能否多次读取寄存器0x02 - 10-20次-以确保器件始终锁定(即不是间歇性的)。

    2)。 如果您将75欧姆的输出连接到视频分析仪、会发生什么情况。 视频是否正常?

    3)。 您是否可以尝试 HD 或3G 来代替 SD 来查看是否可以获得体面的 HEO/VEO?

    4)。 您是否进行了回波损耗测量? 结果是否正常?

    此外、如果您愿意、也可以将原理图发送给我进行审阅(Nasser.mohammadi@ti.com)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的回复。  我反复读取寄存器0x02并始终获取0x58。  视频分析器的75R 输出显示视频正常、但示波器的输出显示眼图非常差。  如果我在时钟恢复器之前查看示波器上的信号、我会得到更清晰的眼图。

    我已经尝试过 HD 和我的 HEO 和 VEO 测量、分别约为55和64。  对于 SD、它们小于30和64。

    我没有进行回波损耗测量、但这不是我放置的第一个 SDI 电路。  我将通过电子邮件向您发送时钟恢复器前后的眼图图片以及原理图。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    从您的 HEO/VEO 测量值来看、这意味着我们将获得0.8UI (55/64)的水平眼图张开度、而我们将获得200mV (64X3.125)的水平眼图张开度。 我希望 VEO 至少达到400mV 或更高。 您是否更改了 reg 0x03内容以查看是否可以获得更高的 VEO 值? 我刚刚收到了您的电子邮件、很快就会回复。

    此致、Nasser