This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982应用问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783549/tps65982-tps65982-application-issue

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好、先生、

我们收到了客户的 VIF 文件、但旧的 E2E 显示"TI 认为已解决"。

请帮助您检查此问题吗?

旧的 E2E 链接如下所示。

Hugo

e2e.ti.com/.../DS_2D00_UCC5_5F005F00_0451_5F005F00_0451_5F005F00_0000_5F005F00_0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您能帮助我验证测试中的每个器件中使用的固件/补丁版本吗?

    您能否帮助我验证测试中的器件? 在上一个 E2E 主题中、我有2个不同的存档。

    1) DS-UCC5_20181218\65988

    2) DS-UCC5_20181218\65982

    3) 65982_EVM

    1)和2)产品测试结果?

    1) TPS65988 是否也用于产品中?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的支持。
    TPS65988正在开发中、
    我们会与客户再次核实固件版本、并更新为您。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    1) DS-UCC5_20181218\65988 FW 为 V3.16、并在客户产品上进行验证。

    2) DS-UCC5_20181218\65982 FW 为 V4.03 、并在客户产品上进行验证。

    3) 65982_EVM 在 TI TPS65982EVM 上验证了这一点。

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、许谷

    我想双击设备的产品设置吗? 所有这些功能都是项目的一部分吗?

    使用 try.src 进行-DRP
    支持调试和音频附件
    设备是 Vconn 供电的附件
    -器件支持 BC1.2充电

    器件 pjt 和 VIF 之间存在潜在的不匹配。 我们应该确保 VIF 与 pjt 设置相匹配、并且 pjt 对于器件是正确的。