This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:同时将器件用于输入和输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788053/lmh1297-concurrently-using-the-device-for-input-and-output

器件型号:LMH1297

是否可以让 LMH1297从输入100欧姆差分对驱动一个 BNC、并在第二个 BNC 上接收 SDI 馈电、然后通过输出100欧姆差分对发送该信号?  现在、除了一次侧输出(双电缆驱动器模式)之外、对使用来自 IN0+/-信号的第2个 BNC (SDI_OUT+/-)的唯一说明是作为二次侧输出。  在我的用例中、我可以将第二个 BNC (SDI_OUT+/-)用作 FPGA 驱动的输出或输入的环路、以实现超低延迟的直接视频观看。  这里的主要想法是、我可以通过软件命令将我的设计的输出从已处理的视频源更改为原始视频源。

使用1:FPGA 驱动的输出

使用2:视频循环

谢谢!

Owen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、
    使用1:器件没有此功能。 如您所述、您可以使用两个 LMH1297器件来实现该目的。 您可以将第一个器件的蓝线连接到第二个器件的红色输入。
    使用2:正如您所知、这是现有 LMH1297器件可以实现的。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我不认为这是可能的、但问的时候也不会感到很痛苦。

    谢谢!