This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:TVP5151EVM 和软件可用性

Guru**** 2514065 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788024/tvp5151-tvp5151evm-and-software-availability

器件型号:TVP5151

您好!

TVP5151列为 NRND、我们找不到适合它的 EVM。 是否仍有任何方法可以获取 TVP5151EVM? 该 EVM 附带的软件会怎么样? 是否仍有任何工具可帮助配置 TVP5151?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jmg65、您好!

    如您所见、TVP5151是一款 NRND 产品、其支持极其有限、如中所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    TI store 不提供 TVP5151EVM 电路板、但您可以在第三方供应商网站上搜索该电路板。 如果您发现电路板是从软件包中包含的 CD-ROM 安装的。
    仅提供基于 SPICE 的模拟仿真程序、可从 TVP5151产品页面下载:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Tsvetolin Shulev