This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:如何寄存器0x0A 位0:1

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787896/ds125df410-how-to-reg-0x0a-bit-0-1

器件型号:DS125DF410

大家好、团队成员。

我对如何使用寄存器0x0A 位0:1有疑问。

寄存器0x0A 位0:1何时使用?

当我在0x0A 位0:1处设置1时、上升了多少?

最恰当的考虑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    通常不使用这两个位。 设备自动锁定到传入数据速率。 这会强制锁定指示引脚变为活动状态-可能用于调试目的。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    感谢你的答复。

    我了解了这两个位的功能。

    我阻止使用该函数。

    请参考