This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:ALP 裕度分析

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785595/alp-alp-margin-analysis

器件型号:ALP

大家好、

1当我们使用裕度分析对 ds90ub934进行一些测试时、请您帮助查看是否有问题。 如随附的文件所示、测试结果是如此理想、我们认为这是不合理的。 我们尝试设置不同的时间、例如5s、30s、它仍然显示所有绿色频闪灯。 如果我们不选择"将结果保存到文件"、它将对测试结果产生影响?

测试条件:电缆长度为1.6m、 913连接934

#2如果我们要设置固定的 EQ 和 SP 值、就像我要将 EQ 最小值设置为6、EQ 最大值设置为9; 选通位置最小值为5、最大值为10、您能不能通过间接寄存器配置方式提供一些示例代码来设置该值?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    我认为您的问题可能是时钟源。 DS90UB933/934芯片组使用外部振荡器作为 PLL 的参考时钟源。 这是建议的工作模式。  请参阅 DS90UB933数据表第7.4.1节。

    我在下面展示了选择外部66MHz 时钟源时信息选项卡的外观

    此外、显示以下使用 UB934/UB933时2m 电缆的裕度分析结果(注933表示速度变化为913、否则相同)

    #2如果我们要设置固定的 EQ 和 SP 值、就像我要将 EQ 最小值设置为6、EQ 最大值设置为9; 选通位置最小值为5、最大值为10、您能不能通过间接寄存器配置方式提供一些示例代码来设置该值?

    请参阅 ub934_margin_analysis_script。 您可以在以下 ALP 安装文件夹中找到该文件

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB934_ub934_Margin_analysis_script

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishy、

    感谢您的友好回复。

    现在我们还使用了913的外部时钟(36M)、我们无法更改外部时钟频率、您能不能就如何提高时钟频率提出一些建议?

    我们是否可以选择使用 cameras pclk 作为参考时钟?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Jessica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    您能在此处澄清一下问题吗? 提高时钟频率意味着什么?

    此致、
    Casey