This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:关于 quot;TUSB8041A (A 版本)"和"TUSB8041 (空版本)"

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814182/tusb8041-about-difference-between-tusb8041a-a-version-and-tusb8041-null-version

器件型号:TUSB8041

大家好、

 

我们想知道"TUSB8041A (A 版本)"和"TUSB8041 (空版本)"之间的区别。

您能否告诉我们您是否有任何信息以及您推荐的器件?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaro-San、

    TUSB8041是 USB 3.0集线器、而 TUSB8041A 是 USB3.1集线器。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡内马鲁-圣

    下面是一个详细介绍 USB 3.0集线器和 USB 3.1集线器之间转换的文档。
    http://www.ti.com/lit/an/slla377/slla377.pdf 

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos-San、您好!

    感谢您的快速回复和信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru