This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545A

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788097/tca9545a-tca9545a

器件型号:TCA9545A

您好,

我计划使用 I2C、TCA9545A 开关来计算从器件的上拉电阻值、我是否需要将 SCL 和 SDA 线路的迹线电容相加?

例如、SCL 信号具有布线电容- 25pF、SDA 具有- 25pF、因为我有4个从器件、我应该将 总线电容视为200pF 或100pF?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samy:

    您不会将 SDA 和 SCL 电容加在一起、因为它们是独立的线路、每个线路都有自己的上拉电阻。 不过、您需要在开关的任一侧增加电容。 例如、主节点的 SDA 线不仅会由其自身的寄生电容加载、还会由通道开启的任何从节点的电容加载。 请告诉我这是否不清楚、或者您有任何其他问题。

    最大