This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:可堆叠多少级 IC?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786354/tusb1002a-how-many-levels-of-ic-could-be-stacked

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB211

工程师好、

我想问一下、TUSB1002A 是否可以堆叠以为系统信号提供多级增益?

最大可堆叠电平是多少、而不是失真?

谢谢你。

 珍珠  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    珍珠

    您可以将多个 TUSB1002A 级联在一起。 您是否有客户设计信息、例如方框图、通道损耗等、以便我们可以确定支持此功能的最佳方式是什么?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David & Pearl:

    我有一个项目需要类似的架构、 我想知道 TUSB1002A 和 TUSB211是否可以串联使用。
    我是要在信号源执行3倍的直接放大?
    IC 内的放大器是否失真或饱和?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    TUSB1002A 是 USB3.1第2代的线性转接驱动器、而 TUSB211是 USB2.0的线性转接驱动器。 我们拥有不同的 USB2.0转接驱动器产品、因此我们需要了解哪款产品最适合您的需求。

    您是否有一个方框图和可共享的通道损耗来展示您的架构、以便我们提出转接驱动器的最佳位置? 请注意、TUSB1002A 和 TUSB211是线性驱动器、虽然我们可以均衡通道损耗、但我们无法补偿直流损耗(信号振幅损耗)、因此源必须提高其振幅以补偿直流损耗。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    电缆损耗约为45dB、我将通过邮件向您发送方框图。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供直接电子邮件支持。

    谢谢
    David