This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232N IC#39;s

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814162/max232-max232n-ic-s

器件型号:MAX232

尊敬的先生:

我们是班加罗尔(印度)的 UPS 制造商、我们要求对 TI 信息进行确认

请确认我们在下面所附的文档是否是德州仪器(TI)的官方文档、因为 IC 的引脚引线框架更早时颜色呈银色(更亮的孔)、但新批次 IC 的引脚引线框架呈红色红棕色 、因此请确认我们  

随附的文档由德州仪器直接提供。

2.为什么进行这种改变?

3.是否存在任何其他技术差异?e2e.ti.com/.../SOIC-Solderability-Test-_2D00_-rough-lead_2D00_frame.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一份 TI 文档。 粗糙的引线框可提供更好的可焊性和可靠性。 不过  、电气性能没有差异。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao