This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:请求 TUSB542原理图审阅和设置建议

Guru**** 2524840 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782539/tusb542-asking-for-the-tusb542-schematic-review-and-setting-suggestion

器件型号:TUSB542


大家好、
您是否可以帮助查看 TUSB542原理图以及如何配置 CFIG A1/B1/A2/B2?

这是布线和过孔的原理图和方框图。 它是 FR4 PCB。

布局布线的方框图

https://txn.box.com/s/vkr43s05jkp8qo9p3v9nfbtn1pusvnhs

原理图

txn.box.com/.../5pp0t9vcxonxtzx2f6e9o0150ry0p2ps

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在处理这一请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    请告诉我反馈意见吗?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图中缺少配置引脚、
    是否可以发送*brd 文件以进行布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    这是客户的 NDA。
    txn.box.com/.../xspxc2fljgeozb10kj6oesr6wqlo1h1f
    请参阅此处的配置设置。

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    请您对此设置提供意见吗?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的经验、它可能无法通过6个过孔的合规性测试、两个过孔应该起作用。

    type-c 应为插头。 两侧都不能有牵引插座

    我还附上了第1代系统的损耗预算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    感谢您的回复。
    客户案例的建议增益设置是什么?


    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难提出建议、因为设计中有6个通路。 他们可以进行更改吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要更改布局吗?