This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:检查 VREGEN、SUSP 的 TUSB3410#39连接并复位

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812061/tusb3410-check-the-tusb3410-s-connection-of-vregen-susp-and-reset

器件型号:TUSB3410

我有一个 关于 TUSB3410IRHBT 的问题。

我 想使用 TUSB3410IRHBT 将 USB 转换为 I2C。

我按照应用手册"TUSB3410 USB 转 I2C 应用 Note.pdf "来绘制我的原理图。

但是,FAE 告诉我 VREGEN、SUSP 和 RESET 连接错误。

我想检查它们 的连接是否正确。

如下所示的应用手册:

FAE 建议我们使用如下所示的正确连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循应用手册中的第一个原理图。 然而、在第二个原理图中、VREGEN/将在复位被置为无效后看到3.3V 电压。 您是否要提供1.8V 外部电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。