This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:关于 USB VBUS 终端

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812476/tusb9261-q1-about-usb-vbus-terminal

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

在上一个问题(第17号)中,我得到的答案是:“USB VBUS 用于 Vbus 检测和监控 Vbus 电源”。 使用固定为高电平的 USB VBUS 引脚是否存在任何问题? 如果 USB VBUS 引脚的逻辑无法固定和使用、请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当上行端口永久连接时、USB Vbus 引脚才应连接高电平。 该信号会影响 TUSB9261状态机的状态、如果器件未连接时始终连接高电平、则可能会出现一些问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。