This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:要求提供 GPIO 扩展器的数据表内容

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787752/pca9555-ask-for-datasheet-contents-of-gpio-expander

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: PCA955

当输入数据与输入寄存器状态不同时、PCA9555将触发中断信号到 I2C 主器件、对吧?

如果 I2C 主器件连接了 PCA9555的八个器件、则所有 I/O 端口都连接到单独的 DUT。

I2C 主设备能否  直接了解导致 PCA955触发中断的 DUT 中的哪一个异常? 或 I2C 主器件来按顺序检查状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    '当输入数据与输入寄存器状态不同时、 PCA9555 将触发中断信号到 I2C 主器件、对吧?'

    正确的做法是、如果器件设置为输入(启动时默认设置)、则会记住它之前的状态、并将电流输入与该状态进行比较。 如果当前状态不同于先前状态、则会触发 INT。 (请记住、如果当前状态在读取发生前发生变化、INT 将取消置位)

    "I2C 主设备能否  直接了解导致 PCA955触发中断的 DUT 之一异常?"

    这取决于、是否所有 INT 共享同一总线、或者器件 PCA9555 #1的 INT 将转至 MCU GPI #1、器件 PCA9555 #2转至 MCU GPI #2…… 选择...

    如果每个器件都有来自 MCU 的自身 GPI、则可以判断哪个 DUT 导致了 INT、如果您在8个器件之间共享 INT 引脚、则在您读取每个单独器件之前、您将无法判断触发了哪个器件。 您可以使用另一个单独的 IO 扩展器、并将每个单独的 INT 连接到 I/O 扩展器上的 GPI、这样就可以告诉您触发 INT 的是哪个 INT。

    " I2C 主设备需要顺序检查状态?"

    如果在同一总线上有8个 INT 连接到主器件的同一个 GPI、就会出现这种情况。 我在^^上的最后一个建议 将帮助您确定哪个 DUT 触发了 INT。

    让我知道这对您是否有意义、希望我能清楚地解释它。

    谢谢、

    -Bobby