This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:引脚2引脚 DS90C387?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813618/ds90c387a-pin2pin-ds90c387

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: DS90C387

大家好、

 DS90C387A 引脚对引脚 DS90C387吗?

客户正在使用 DS90C387、希望找到价格更低的替代产品。

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90C387/CF388芯片组在电气上类似于 DS90C387A/CF388A。 仅当不需要支持更长的电缆驱动器时、建议使用 DS90C387A/CF388A。 禁用直流平衡数据传输和电缆校直功能、以最大程度地降低总体功耗。 这些器件还将与直接互操作
    现有的 FPD-Link 器件可实现向后兼容性。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    客户使用 2米长的电缆。   对 DS90C387ADS90C387都可以吗

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     您能否告知 DS90C387A 可支持的最长长度(安全长度)?

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的所有问题的答案均可在 TI 的 d/s 中找到、请阅读此消息的数据。 通常、考虑到时钟速率和电缆质量、5m 的距离是有限的。

    请理解这是高速串行链路设计、它不仅符合 SerDes 的电气规范。

    此致、

    Steven