This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:覆盖 VCO 搜索值

Guru**** 2750155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787409/ds125df410-overriding-the-vco-search-value

器件型号:DS125DF410

大家好、团队成员。

我对"覆盖 VCO 搜索值"有疑问。

何时使用覆盖 VCO 搜索值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当器件预计锁定到新的数据速率时、即会执行此操作、该数据速率不属于数据表中注明的速率/子速率表2的一部分。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。

    当使用"覆盖 VCO 每个值"时、寄存器0x08位4:0和寄存器0x0B 位4:0的值如何固定?

    最恰当的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据速率/子速率表、这些寄存器值可能会发生变化。

    此致、Nasser