This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:GPIO 控制器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813742/ds90ub954-q1-gpio-controller

大家好、  

     954的 GPIO 是否可以由933等远程串行器控制? 就像954一样 、可以将 BC_GPIO_CTLx 寄存器设置为控制933的 GPIO。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zingzhu、您好!

    是的、这是可能的。 有关配置、请参阅两个器件上 GPIO 的寄存器说明。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

         感谢您的友好回复。

         在阅读数据表以了解详细信息后、我发现933似乎无法进行如下控制:

          这是否意味着、如果我们要使用串行器来控制997的 GPIO、唯一的选择是将远程串行器更改为935或953?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zingzhu、您好!

    抱歉、我以为您说的是933个 GPIO 切换为997的 GPIO、具有正向通道 I2C 访问。 正确的是、它们不能通过933-954之间的正向通道直接映射。 如果要像这样映射正向通道 GPIO、则需要使用935/953。

    此致、

    Casey