This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:关于端接电阻器值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787710/ds90lv004-about-termination-resister-value

器件型号:DS90LV004

数据表 P6介绍了内部端接、我对图6有疑问。

图6端接正在连接100Ω 驱动器(内部)侧和接收器侧。

这是不是因为总端接导致的平均信号振幅减半:50Ω Ω、正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    信号振幅不会变为指定值的一半。 数据表中指定的信号幅值是接收器上100欧姆的外部端接以及内部端接。

    此致、
    相位