This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:上电后的 SPI 访问时序

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786867/lmh1297-spi-access-timing-after-power-up

器件型号:LMH1297

大家好、

您能给我一个有关 SPI 访问时序的问题的建议吗?

当我尝试通过 SPI 接口修改某些寄存器时、上电后立即无法修改
寄存器。 在直流电源处于建议的工作范围内后、我访问了 SPI。

参阅 SM 总线交流时序规格、我在上电后尝试了50ms、我可以修改寄存器。

现在有一个问题、您是否需要在加电后保持 SPI 访问?
如果是、您需要在加电后保持 SPI 访问多长时间?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita-San、
    我检查了这一点、建议在电源稳定后保持 SPI 访问、直到60ms。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    您能否在下次更新时将此信息添加到 SPI 交流时序规格中的数据表中?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    是的、我记下了这一点、在 LMH1297的下一修订版中、我们添加了这条注释。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    此致、
    Kawai