This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83867E:DP83867E 作为基于 Linux 的嵌入式系统的一部分连接到 T2081

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784986/linux-dp83867e-dp83867e-is-interfaced-to-t2081-as-part-of-linux-based-embedded-system

器件型号:DP83867E

工具/软件:Linux

我们正在实施 ARP、并在基于 Linux (版本4.1.34)的嵌入式系统中面临问题。 我们无法发送数据/与 PHY 器件通信、甚至无法自 ping。 在尝试下载各种 Linux 驱动程序后、我们发现每个下载版本都不同。

您是否有任何经过测试的 Linux 驱动程序可供我们使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijit:

    请参阅以下 Linux 驱动程序链接 :www.ti.com/.../ethernet-sw

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijit:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhi Hung Nguyen

    感谢您的支持。 我们现在能够与 PHY 通信并解决自 ping 问题。
    感谢您的及时支持。

    此致
    Abhijit Pethkar