This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:CTLE 4级

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787426/ds125df410-ctle-4-stages

器件型号:DS125DF410

你(们)好。

我对 CTLE 有疑问。

数据表中描述了 CTLE 由4级组成。

什么是剂量阶段。

是级频率还是均衡量?

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CTLE 的术语"级"是指   具有独立增益功能的电路。  4个级或电路一起构成总 CTLE 增益。  总 CTLE 在寄存器中具有8位控制。   每个阶段占用寄存器中八个位中的两个位。

    信号 -> 状态1 -> 状态2 -> 阶段3 -> 阶段4 -> 求和节点 <- DFE 反馈

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee。

    我了解该阶段的角色。

    谢谢你。