This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1EVM:HDCP 密钥

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813731/ds90uh929-q1evm-hdcp-key

器件型号:DS90UH929-Q1EVM

大家好、

客户希望评估 DS90UH929和 DS90UH928。

它将由 EVM 进行评估。
传输受 HDCP 保护的数据时、需要 HDCP 释放密钥。
EVM 上是否有发布密钥? EVM 上是否有测试密钥?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    HDCP 密钥包含在我们的器件中、用户看不到这些密钥。 有关 HDCP 加密的配置和启用、请参阅数据表寄存器 UH929:0xC2-0xC4。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Casey、

    感谢您的响应。

    也就是说、即使是受 HDCP 保护的输入、客户也可以毫无问题地传输 EVM。

    这种理解是否正确?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-如果启用 HDCP 加密。

    此致、

    Casey