This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:需要三电源模式的详细电流消耗规格

Guru**** 2434410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785209/dp83869hm-require-detailed-current-draw-specifications-for-three-supply-mode

器件型号:DP83869HM

您好!

在所有模式下、是否都有针对所有三个电压轨的特定电流消耗规格。 数据表似乎仅显示总功耗。

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    您能否提供您需要电流分压的功能模式?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有兴趣描述以下模式的电流特性:

    RGMII 至铜(1G)(100m 电缆、50%利用率)

    RGMII 至1000Base-X (50%利用率)

    1000BASE-TX 至1000Base-FX (100M 电缆、50%利用率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    所连接的是您请求的模式的电流消耗。

    RGMII 至铜线模式(100m 电缆、50%利用率)
    速度 VDDIO = 1.8V/3.3V VDD2P5 = 2.5V VDD1P0 = 1.0V VDD1P8 = 1.8V
    V (V) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW)
    1000 1.8 17. 30.6. 88 220 119 119 52. 93.6.
    1000 3.3. 30 99 88 220 120 120 52. 93.6.
    RGMII 至1000Base-X (100m 电缆、50%利用率)
    速度 VDDIO = 1.8V/3.3V VDD2P5 = 2.5V VDD1P0 = 1.0V VDD1P8 = 1.8V
    V (V) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW)
    1000 1.8 18 32.4. 11. 27.5. 48 48 15. 27.
    1000 3.3. 32 105.6. 11. 27.5. 48 48 15. 27.
    1000BASE-T 转1000Base-X (100m 电缆、50%利用率)
    速度 VDDIO = 1.8V/3.3V VDD2P5 = 2.5V VDD1P0 = 1.0V VDD1P8 = 1.8V
    V (V) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW) I (mA) 功率(mW)
    1000 1.8 4. 7.2. 95 237.5 55 99 129. 129.
    1000 3.3. 9. 29.7. 95 237.5 129. 129. 55 99

    此致、

    Hung Nguyen