This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:推荐的去耦网络

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813428/ds25br440-recommended-decoupling-network

器件型号:DS25BR440

大家好、

DS25BR440的推荐去耦网络是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Yaser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会为此器件指定去耦网络。  但是 、《LVDS 用户手册》 中有有关 LVDS 器件去耦的指南(请参阅第5.5节)。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在高速信号之间的四个 VDD 引脚中的每一个使用一个0.1uF 去耦电容器。

    DS25BR440具有相对恒定的电流要求、因此无需额外的大容量去耦。

    此致、

    Lee