This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:LED 引脚17、24上的最大电流

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784329/dp83822h-maximum-current-on-led-pins-17-24

器件型号:DP83822H

您好!

我对您的器件 DP83822H 有疑问:

我找不到任何有关 LED 引脚(引脚17、24)上允许的最大引脚电流的信息。输出电压电平的额定值为4mA 引脚电流、但没有最大值 给定允许引脚电流的值。

请提供这些信息(IOH 和 IOL)吗?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    一种查看引脚驱动能力的方法是使用 IBIS 模型。

    以下是 DP83822 IBIS 的链接: www.ti.com/.../snlm205

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪恩根、您好
    我的客户正在努力从 IBIS 模型中提取相关信息。 您是否有机会提供此信息? 如果有问题、我还可以通过电子邮件联系您。
    此致、
    KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    从 IBIS 模型中、可以查看 I-V 曲线、该曲线提供引脚电压和电流之间的关系。

    此致、

    Hung Nguyen