This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:连接到 DP83822H 的 AM5718 GMAC 接口

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784970/am5718-am5718-gmac-interface-to-dp83822h

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: DP83822H

您好!  

已连接原理图 我已将10/100 ETH PHY DP83822H 连接至 AM5718 GMAC sw0 MII 接口… 如何确保自举正常工作、以便使用正确的 MDIO 地址唤醒 PHY?

 在 AM5718上、为了正确唤醒 PHY 单元、我需要采取什么预防措施?

我已经提供了使用 AM5718 GPIO 和系统 reset....e2e.ti.com/.../DP83822H_5F00_Schematics.pdf 复位 PHY 的配置

GMDIO 接口连接到 Eth PHY 的 MDIO 接口… 我更喜欢使用1.8V 以太网 phy...

我更喜欢对 PHY 进行以下配置

以太网 PHY 为1.8V

默认值
MII 模式、25MHz 参考时钟
启用自协商、广播所有10/100模式
LED 模式1

请提出 以太网 PHY 正常工作所需的更改...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    AM571x 器件确实支持 MII 上的1.8V 信令。 请确保特定实现的引脚多路复用允许使用该引脚。

    这些问题的其余部分似乎是针对 DP83822提出的。 我将把这一信息移至支持该信息的团队的相关论坛、以供评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    就 DP83822配置而言、看起来不错。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen