This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:静态失调电压(电压)

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787519/tca9617a-static-offset-voltage-vol

器件型号:TCA9617A

您好!

我有一个问题、当 B 侧上升至0.5V 时、它是否为 I2C 低电平保留足够的裕度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Di、

    TCA9617A 在器件 B 侧具有其偏移电压(对于 VolB 为0.5V)。 数据表中的图2显示了基于 IOL 和温度的 VolB、您可以将其用作参考。

    VccB 支持低至2.2V 的电源电压。 现在、I2C VIL 被定义为 Vcc 的30%、这意味着在最坏情况下、VIL 是在 VccB 为2.2V 时。 2.2V 的30%为0.66V。 根据图2、VolB 可高达~ 0.58V。 这告诉我、最坏情况下的裕度大约为80mV。

    如果 VccB 较大、则 Vil 将变高、因此裕度将变大。

    谢谢、
    -Bobby