This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:3.3V 至2.5V 电平转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787323/tca9545a-3-3v-to-2-5v-level-translation

器件型号:TCA9545A

你好

     如果主 I2C 为3.3V、则从器件4通道为2.5V。 TCA9545A 能否支持此电压转换? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    可以了。

    您可以看到、低于最低值的导通 FET 值为2.5V、这意味着 TCA9545A 需要~3.7V 或更低的 Vcc 来支持电平转换。 您可以在 Vcc=2.5V 或3.3V 时为 TCA9545A 供电、它将起作用。

    谢谢、

    -Bobby