This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83867CS:dp83867cs 的3.18内核移植后 PHY Ping 失败

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784087/linux-dp83867cs-phy-ping-failed-after-3-18-kernel-transplantation-of-dp83867cs

器件型号:DP83867CS

工具/软件:Linux

您好,

请帮助我查看。

dp83867是否支持四线自协商?

如何将其设置为满足四线自协商要求? 可以更改寄存器吗? 或者更改四线制硬件电路是否可以满足自动协商要求?

如果 dp83867不支持四线自协商、那么我们只能考虑八线自协商、但八线自协商不是我们想要的。

(__LW_AT__我们尝试了 Qualcomm 的 PHY、它可以支持4线自动协商。  我们想知道 TI 的 dp83867 PHY 是否支持4线自动协商。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TianSen:

    您能澄清四线自协商和八线自协商吗? 它在 MDI 线路上吗?

    您的应用速度是多少?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TianSen:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen