This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:关于在 TCA9617A 的第一个 ACK 之后 SDA 高脉冲的必要性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787284/tca9617a-about-the-necessity-of-high-pulse-of-sda-after-the-first-ack-of-tca9617a

器件型号:TCA9617A
如图7所示。 在 TCA9617A 数据表的说明中、当 SCL 在确认后为低电平时、SDA 线上有一个高脉冲。
正确操作 TCA9617A 是否需要这个高电平脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    TCA9617A 是一个中继器、这意味着它将重复它在输入到输出上看到的内容。 您参考的图7显示了一个主器件写入从器件、而从器件在堆栈后释放 SDA 线(主器件不会重新控制 SDA 线或尝试将其驱动为低电平)。 这只是与器件通信的示例。 如果您不想在 ACK 之后将信号驱动为高电平、那么这将由主器件决定、我们的器件将不关心您是否决定驱动为高电平或低电平、它只复制曾经驱动为低电平的人。

    '正确操作 TCA9617A 是否需要这个高电平脉冲?'

    简而言之:不、这只是 SDA 被释放并进入逻辑高电平状态的一个示例、因为没有人将 SDA 驱动为低电平。

    谢谢、
    -Bobby